Postings tagged with: Energieeffizienz


Sophie Gredinger| Apr 06, 2016

content

500 Jahre Reinheitsgebot – Fluch oder Segen?

Man stelle sich das nur mal vor, das Bier ist warm, abgestanden und schmeckt eigentlich gar nicht wie man sich ein schnelles Helles so vorstellt. Keine besonders schöne Vorstellung, nicht wahr? So oder so ähnlich müssen sich die Menschen vor 500 Jahren wohl auch gefühlt haben, als man bei der Bierherstellung nicht darauf verzichtet hat, dem Sud eine Menge anderer Zutaten beizumischen. So fanden eben nicht nur Hopfen, Wasser und Gerste den Weg in den Kessel, sondern auch Fliegenpilze, Tollkirsche ...

Ines Giovannini| Nov 09, 2015

content

Transparente Prozesse machen Brauereien wettbewerbsfähiger

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser, die ausschließlichen Zutaten für Bier nach dem Reinheitsgebot, reichen nicht mehr aus, um Bier unter den heutigen Wettbewerbsbedingungen herzustellen. „Als fünfter Rohstoff für eine Brauerei werden die Produktionsdaten vom Rohstoffeingang bis zum Abfüllkeller immer wichtiger. Diese bestimmen im Zusammenspiel mit moderner Automatisierungstechnik den Betriebsablauf und helfen dem Braumeister die Produktion effizienter zu steuern“, erklärt Gunther Walden, Leiter der ...

Ines Giovannini| Oct 20, 2015

content

Antriebskonzepte für die Zukunft der Schifffahrt

Wer Skandinavien vor seinem inneren Auge sieht, denkt wohl an grüne Wiesen, rauschende Wasserfälle, tiefe Wälder. Dazu passen kaum die dieselbetriebenen Dampfer, die schwarze Rauchschwaden hinter sich herziehend über Fjorde und Seen schippern. Mitte des Jahres hat der Schiffsbetreiber Norled mit der weltweit ersten elektrischen Autofähre „Ampere“  deshalb einen Meilenstein geschaffen. Siemens hat für diese Zusammenarbeit mit dem Schiffbauer Fjellstrand das komplette elektrische Antriebssystem so ...

Christian Böse-Baer| May 26, 2015

content

IDS Roadshow-Truck – Energiesparender und zuverlässigen Betrieb von Strömungsmaschinen

Unter dem Motto „IDS - Extra Value Integrated“ tourt der neue Integrated Drive Systems (IDS) Roadshow-Truck durch Europa. Der dritte Artikel unserer Serie „Exponate im IDS Roadshow-Truck“ zeigt auf, wie optimal aufeinander abgestimmte Simotics FD-Motoren und Sinamics G120P-Umrichter einen wirtschaftlichen, energiesparenden und zuverlässigen Betrieb von Strömungsmaschinen ermöglichen. Pumpen, Lüfter und Kompressoren sind in verschiedensten Bereichen der Industrie wichtig: Strömungsmaschinen und ...

Christian Böse-Baer| May 20, 2015

content

IDS Roadshow-Truck – Stückgut- und Behälterfördertechnik

Unter dem Motto „IDS - Extra Value Integrated“ tourt der neue IDS Roadshow-Truck seit November 2014 durch Europa. Eine dreiteilige Artikelserie beschreibt in den kommenden Wochen die wichtigsten Exponate im Truck. Der zweite Artikel unserer vierteiligen Serie „Exponate im IDS Roadshow-Truck“ zeigt was IDS für Stückgut-, bzw. Behälterfördertechnik an kompletten Systemen für Antriebs- und Automatisierungslösungen bietet. Durch das Zusammenspiel der IDS-Komponenten den Kunden eine perfekt abgestim ...

Christian Böse-Baer| May 12, 2015

content

IDS Roadshow-Truck – Steigerung der Performance und Energieeffizienz von Regalbediengeräte

Unter dem Motto „IDS - Extra Value Integrated“ tourt der neue IDS Roadshow-Truck seit November 2014 durch Europa. Eine dreiteilige Artikelserie beschreibt in den kommenden Wochen die wichtigsten Exponate im Truck. Der erste Artikel zeigt auf warum Antriebs- und Automatisierungslösungen ein Schlüssel für die Steigerung der Performance und Energieeffizienz für Regalbediengeräte sein können. Regalbediengeräte sind heutzutage elementarer Bestandteil in der Logistik. Die schienengeführten Fahrzeuge ...

Carolin Paravan| Mar 27, 2015

Pillath Petra Rene

Nah und Fern(wirktechnik): Vier Tage „Wasser International“ gehen zu Ende

Zeigten sich hoch zufrieden mit der Resonanz am Stand: Rolf Pillath, Petra Geiß und René Jacobs vom Siemens-Standteam (v.l.n.r.) Viele interessante Gespräche, wertvolles Feedback von Anwendern und eine tolle Atmosphäre vor Ort: Die Messe Wasser Berlin International war für Siemens ein voller Erfolg. Vom 24. bis 27. März trafen sich Experten aus aller Welt auf der führenden Fachmesse für die Wasserwirtschaft. Besonders groß war das Interesse an den Themen Fernwirktechnik und Prozessinstrumentier ...

Carolin Paravan| Mar 25, 2015

WasserBerlin-Siemens-Booth

Wasser mit Zukunft: eine Frage von effizienter Technik 

Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. Davon stehen nur 0,3% als Trinkwasser zur Verfügung. Angesichts der rasant wachsenden Weltbevölkerung muss etwas getan werden! Gefragt ist innovative Technik, mit der sich die Trinkwasserversorgung nachhaltig und effizient sicherstellen lässt. Unter dem Motto „Green Cities – Blaue Lösungen“ treffen sich internationale Experten vom 24. bis 27. März 2015 auf der Wasser Berlin International zu dieser Thematik – um Erfahrungen auszutauschen und sich übe ...

Carolin Paravan| Mar 20, 2015

content

Wasser nachhaltig nutzen: mehr Effizienz in der Wasserwirtschaft

Gesundheit, Natur, Urbanisierung, Industrie, Energie, Ernährung – und Gleichheit. Das sind die sieben Thesen der Vereinten Nationen für den World Water Day 2015. Aufgrund fehlender oder schlecht ausgebauter Infrastrukturen ist der Zugang zu sauberem Wasser global nicht ausreichend gesichert. Die Folgen können gravierend sein und sogar schwerwiegende Konflikte und Krisen auslösen. Zudem muss sich gerade in den boomenden Regionen der Welt auch die Industrie die Frage stellen, woher das Wasser in Z ...

Andrea Kerber| Nov 19, 2014

content

Regalbediengeräte energieeffizient, produktiv und sicher realisieren mit Integrated Drive Systems

Höherer Materialdurchsatz, spürbarer geringerer Energieverbrauch und flexible, normgerechte Sicherheitsfunktionen ohne zusätzlichen Aufwand – die Gründe für den Einsatz von Integrated Drive Systems in Regalbediengeräten sind vielfältig und überzeugend. Siemens-Mitarbeiter Rolf Lorenz, Vertriebsbeauftrager der Siemens AG zuständig für KASTO Maschinenbau in Achern, berichtet aus der aktuellen Praxis. Der Einsatz von Integrated Drive Systems für den Antrieb und die Automatisierung von Regalbedien ...


 previous
close