Postings tagged with: tia portal


Elitza Bastian| Aug 17, 2016

content

Effizientes Engineering mit TIA und virtueller Inbetriebnahme

Nach der Produktionsplanung folgt der nächste Schritt der automobilen Wertschöpfungskette: das Production Engineering, also die Produktionstechnik. Dieser Arbeitsschritt gewinnt bei der Herausforderung einer individuellen Massenproduktion von Autos immer mehr an Bedeutung. Effizientes Engineering stellt eine fehlerfreie Produktionsausführung sicher, auch bei wechselnden Modellen. Wir bieten Software und Hardware für eine erfolgsversprechende technische Planung, mit der Automobilhersteller für di ...

Elitza Bastian| Aug 17, 2016

content

Efficient engineering with TIA and virtual commissioning

Production planning is followed by the next stage of the automotive value chain: production engineering. This stage is becoming increasingly important due to the challenge posed by the mass customization of cars. Efficient engineering ensures error-free production, even for different models. We provide software and hardware for successful technical planning that allows car manufacturers to be well equipped for the future. The setup of production technology allows for significant time savings ...

Elitza Bastian| Jun 23, 2016

content

Von der digitalen Idee zum fertigen Automobil

In der Automobilindustrie wird es in den nächsten Jahren zu großen Veränderungen kommen – sowohl im Auto selbst als auch im Bereich der Fertigung. Es geht um den Wandel von klassischen Motorkonzepten hin zu Elektroautos, selbstfahrenden Fahrzeugen und autonomen Fertigungssystemen bzw. Verbundmaterialien, die wiederum innovative Fertigungsverfahren erfordern. Außerdem wünschen sich die Kunden in hohem Maße individualisierte Fahrzeuge und die Automobilhersteller müssen in der Lage sein, schnell au ...

Elitza Bastian| Jun 23, 2016

content

From the digital idea to the finished vehicle

The automotive industry faces dramatic changes in the years to come, both in terms of the car itself as well as production. The shift from classical engine concepts to e-cars, autonomous driving cars, autonomous production systems, and composite materials requires innovative production processes. Customers want highly individualized cars and automotive manufacturers must be able to respond quickly to changing market demands. In light of this, our automotive customers require a highly flexible an ...

Gerhard Stauss| Jun 17, 2016

MS DFFA EnergiedatenerfassungRehaWeser 1

Queezing every drop of efficiency

Energy control system in fruit juice plantDodow, Mecklenburg-Vorpommern/Germany. Nowadays, energy management is vital in any environmentally aware, economically operating plant. To achieve the greatest possible transparency when it comes to optimization and savings potential, the Dodow-based fruit juice plant run by the Riha Wesergold company group relies on an efficient energy control system from Siemens. With the capability to switch loads on and off using an innovative control and monitoring ...

Gerhard Stauss| Jun 17, 2016

MS DFFA EnergiedatenerfassungRehaWeser 1

Von wegen Saftladen

Energy-Control-System im FruchtsaftbetriebDodow, Mecklenburg-Vorpommern. Energiemanagement ist heutzutage das A und O in umweltbewusst und wirtschaftlich arbeitenden Betrieben. Damit Optimierungs- und Einsparpotenziale sichtbar werden, setzt der Dodower Fruchtsaftbetrieb der Riha Wesergold Unternehmensgruppe auf ein effizientes Energy-Control-System von Siemens. Über innovative Steuerungs- und Überwachungssysteme können Lasten zu- und abgeschaltet werden. Jetzt hat das Unternehmen die Tranzparen ...

Ulrich Düsel| Jun 01, 2016

content

AS-i wird smart - Maschinen flexibel auf Kundenbedürfnisse anpassen

Über die Vorteile von AS-Interface wird viel geschrieben. Dieses Feldbus-System ist der einfachste Weg, Sensoren und Aktoren in kompakten Maschinen oder großen Anlagen mit geringem Engineering-Aufwand einfach an die Steuerung anzubinden.  Weniger bekannt dürfte es sein, dass Sie jetzt den Netzausbau in Ihrer Maschine genau und flexibel auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen können. Mit dem modularen AS-i Master im dezentralen Peripheriesystem können Sie ganz spezielle Aufgabenstellungen löse ...

Ulrich Düsel| Jun 01, 2016

content

AS-i gets smart - Flexibly adapting machines to different customer requirements

A lot has been written about the benefits of AS-Interface. This fieldbus system is the simplest way of connecting sensors and actuators in compact machines or large plants to the controller – with a minimum of engineering workload.  However, what is not so well known is that you can now adapt your machine precisely and flexibly to the requirements of your customers. The modular AS-i Master in the distributed I/O system enables you to accomplish very specific tasks, such as smart preprocessing w ...

Ursula Lang| May 30, 2016

B DFFA BanhwaggonsAnhebenAutomatisierungProfinet 1

Up with the wagon

Trains lifted using automation technology Rheine, North Rhine-Westphalia, Germany. Hoisting a railway carriage for maintenance work means dealing with a tremendous weight. A standard carriage can weigh as much as 32 tons, while a double decker can clock up an enormous 50 tons on the scale. Because the safety of railway employees carrying out repairs and maintenance is paramount, lifting systems supplied by Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH from Rheine are in great demand. These are capable ...

Ursula Lang| May 30, 2016

B DFFA BanhwaggonsAnhebenAutomatisierungProfinet 1

Hoch mit dem Waggon

Automatisierungstechnik hebt Züge  Rheine, Nordrheinwestfalen. Wer einen Bahnwagen hochheben muss, hat ein gewaltiges Gewicht zu stemmen. 32 Tonnen kann so ein Zugteil schon wiegen, ein Doppelstöcker sogar bis zu 50 Tonnen. Zudem sollen die Mitarbeiter die Bahnen auch ohne Gefahr warten und reparieren. Deshalb sind die Hebeanlagen der Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH aus Rheine sehr gefragt, mit denen bis zu mehrere hundert Tonnen schweren Züge im Zugverbund gleichmäßig angehoben werden k ...


 previous
close