Postings tagged with: sinamics


David Petry| Sep 21, 2016

B PDPA CaviroWeinSimaticS71500Sitrans 1

In vino veritas - Italiens größter Weinproduzent setzt bei der Prozessinstrumentierung auf Siemens

Forlí, Italien. Caviro, Italiens größter Weinproduzent, füllt täglich bis zu 6.000 Hektoliter Wein aus 124 Lagertanks ab. Um den komplexen Abfüllprozess bestmöglich zu überwachen und zu automatisieren und die hohe Qualität der hier abgefüllten Weine zu sichern, setzt Caviro auf Prozessinstrumentierung und Steuerungstechnik von Siemens. Zum Einsatz kommen Produkte der Sitrans-Familie sowie Automatisierung mit einer Simatic S7-1500, die über das TIA Portal engineert wird.       In den Tanks von Ca ...

David Petry| Sep 21, 2016

B PDPA CaviroWeinSimaticS71500Sitrans 1

In vino veritas - Italy’s biggest wine producer relies on Siemens for its process instrumentation

Forlí, Italy. Caviro, Italy’s biggest wine producer, bottles up to 6,000 hectoliters of wine from 124 storage tanks on a daily basis. For optimum monitoring and automation of the complex bottling process and to ensure that the bottled wines are of the very highest quality, Caviro relies on process instrumentation and control technology from Siemens. It uses products from the Sitrans family, and an automation system with a Simatic S7-1500 engineered using the TIA portal.      Up to 480,000 hectol ...

Phil Banks| Sep 20, 2016

markets1

Variable Speed Drives & Market Diversification

When is a drive not a drive? The quest for new markets for variables drives is not new, but has become more of a pressing issue with the continuing global downturn in markets like Oil & Gas, traditionally a huge variable speed drive market. And in Great Britain the decline of traditional industries like metals manufacture has not exactly helped our growth aspirations. Of course these same issues affect the market for industrial motors. And without motors, drives wouldn’t need to exist. Or wo ...

Gerhard Stauss| Sep 16, 2016

B DFFA Siemens Messe K 1

Siemens auf der K 2016 - „Plastics Goes Digital“

Düsseldorf. Vom 19. bis 26. Oktober zeigt Siemens in Düsseldorf auf der internationalen Messe K 2016, der weltweit wichtigsten Messe für Kunststoff und Kautschuk, umfassende Antriebs- und Automatisierungslösungen für Kunststoffmaschinen. Unter dem Motto „Plastics Goes Digital“ präsentiert das Unternehmen in Halle 10/Stand A40 sein breites Lösungsportfolio. Highlight ist die Simulation einer kompletten Maschine und damit verbundener Fertigungsabläufe in Form eines digitalen Zwillings. Damit kann ...

Gerhard Stauss| Sep 16, 2016

B DFFA Siemens Messe K 1

Siemens at the K 2016 – “Plastics Goes Digital”

Düsseldorf. From 19 to 26 October, Siemens will be at the K 2016, the world’s premier international trade fair for the plastics and rubber industry, exhibiting comprehensive drive and automation solutions for use in plastics machinery. Under the banner “Plastics Goes Digital”, the company will be showcasing its broad portfolio of solutions for the industry in Hall 10/Booth A40. The highlight of the Siemens offering will be the simulation of an entire machine complete with associated production p ...

Parick New| Sep 13, 2016

content

Le système servo-variateur Sinamics V90 avec Profinet permet à la machine de bénéficier de la vitesse et de la précision requises

Le système servo-variateur Sinamics V90 de Siemens inclut désormais Profinet, le standard de communication Ethernet pour les automatismes industriels. Convivial et performant, ce système est composé d'un servo-variateur Sinamics V90 et d'un servomoteur Simotics S-1FL6 qui a été amélioré par l'intégration d'un nouveau codeur incrémental de résolution 21 bits. Différentes tailles de convertisseur et hauteurs d'arbre moteur permettent de couvrir un large éventail d'applications pour intégration ...

Parick New| Sep 13, 2016

content

Sinamics V90-servoaandrijfsysteem met Profinet verzekert de vereiste snelheid en precisie op de machine

Het Sinamics V90-servoaandrijfsysteem van Siemens is nu ook beschikbaar met Profinet, de Ethernet-standaardnorm voor automatisering. Het geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke servoaandrijfsysteem bestaat uit een Sinamics V90-servoaandrijving en een Simotics S-1FL6-servomotor die werd uitgebreid met een nieuwe incrementele encoder met 21-bits resolutie. Verschillende omvormergroottes en motorashoogtes dekken een groter toepassingsgebied en zijn geschikt voor 1- en 3-fasige netwerken. Er ...

Gerhard Stauss| Aug 26, 2016

Security Siemens TUEV IEC 62443

Certified security in the development process for Siemens automation products

As the first company to receive TÜV SÜD certification based on IEC 62443-4-1 for the interdisciplinary process of developing Siemens automation and drive products, including industrial software, Siemens received the certification at seven development sites in Germany. Among other things, these sites are developing Simatic S7 industrial controllers, Simatic industrial PCs, Simatic HMI (Human Machine Systems Interface) devices for operator control and monitoring, and Sinamics drives as well as the ...

Gerhard Stauss| Aug 26, 2016

Security Siemens TUEV IEC 62443

Security im Entwicklungsprozess für Siemens-Automatisierungsprodukte zertifiziert

Siemens hat als erstes Unternehmen eine auf IEC 62443-4-1 basierende TÜV SÜD-Zertifizierung für den übergreifenden Entwicklungsprozess von Siemens-Produkten der Automatisierungs- und Antriebstechnik, einschließlich der Industriesoftware, an sieben Entwicklungsstandorten in Deutschland erhalten. An diesen Standorten werden unter anderem Simatic S7-Industriesteuerungen, Simatic Industrie-PCs, Simatic HMI(Human Machine Systems Interface)-Geräte zum Bedienen und Beobachten und Sinamics-Antriebe bis ...

Gerhard Stauss| Aug 22, 2016

Siemens Motek2016 Photo 1

Siemens at the Motek 2016 – Solutions for Handling, Robotics and Assembly Go Digital

Stuttgart. From October 10 to 13 in Stuttgart, Siemens will be exhibiting at the Motek, the world’s number one trade fair for automation in production and assembly with a comprehensive range of efficient automation and drive systems used in machine handling and robotics solutions. Under the banner “Solutions for Handling, Robotics and Assembly Go Digital”, the company will be presenting its broad portfolio of products and solutions to visitors in Hall 8, Booth 8102. The Siemens trade fair prese ...


 previous
close