Postings tagged with: simotics


Gerhard Stauss| Sep 16, 2016

B DFFA Siemens Messe K 1

Siemens auf der K 2016 - „Plastics Goes Digital“

Düsseldorf. Vom 19. bis 26. Oktober zeigt Siemens in Düsseldorf auf der internationalen Messe K 2016, der weltweit wichtigsten Messe für Kunststoff und Kautschuk, umfassende Antriebs- und Automatisierungslösungen für Kunststoffmaschinen. Unter dem Motto „Plastics Goes Digital“ präsentiert das Unternehmen in Halle 10/Stand A40 sein breites Lösungsportfolio. Highlight ist die Simulation einer kompletten Maschine und damit verbundener Fertigungsabläufe in Form eines digitalen Zwillings. Damit kann ...

Gerhard Stauss| Sep 16, 2016

B DFFA Siemens Messe K 1

Siemens at the K 2016 – “Plastics Goes Digital”

Düsseldorf. From 19 to 26 October, Siemens will be at the K 2016, the world’s premier international trade fair for the plastics and rubber industry, exhibiting comprehensive drive and automation solutions for use in plastics machinery. Under the banner “Plastics Goes Digital”, the company will be showcasing its broad portfolio of solutions for the industry in Hall 10/Booth A40. The highlight of the Siemens offering will be the simulation of an entire machine complete with associated production p ...

Parick New| Sep 13, 2016

content

Sinamics V90-servoaandrijfsysteem met Profinet verzekert de vereiste snelheid en precisie op de machine

Het Sinamics V90-servoaandrijfsysteem van Siemens is nu ook beschikbaar met Profinet, de Ethernet-standaardnorm voor automatisering. Het geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke servoaandrijfsysteem bestaat uit een Sinamics V90-servoaandrijving en een Simotics S-1FL6-servomotor die werd uitgebreid met een nieuwe incrementele encoder met 21-bits resolutie. Verschillende omvormergroottes en motorashoogtes dekken een groter toepassingsgebied en zijn geschikt voor 1- en 3-fasige netwerken. Er ...

Press Team Industries| Aug 24, 2016

B AT PDLD AndritzZellstoffmahlungSimotics 1 COPYRIGHT Andritz

Custom fiber production - New grinding unit for the paper industry uses integrated drive technology from Siemens

Graz, Austria. The Austrian company Andritz AG is currently trialing one of its latest further developments – the Andritz Twin Flow Refiner – in the fiber preparation pilot plant located at its group headquarters in Graz. This new grinding unit is fitted with integrated drive technology from Siemens. The IDS (Integrated Drive Systems) solution helps boost plant efficiency while simultaneously reducing energy consumption.      Andritz AG is a globally leading supplier of plants, equipment and ser ...

Press Team Industries| Aug 24, 2016

B AT PDLD AndritzZellstoffmahlungSimotics 1 COPYRIGHT Andritz

Faser nach Maß - Neues Mahlaggregat für Papierindustrie mit integrierter Antriebstechnik von Siemens

Graz, Österreich. In einer Pilotanlage am Hauptsitz in Graz betreibt die österreichische Andritz AG eine seiner neusten Weiterentwicklungen: –das Mahlaggregat Andritz Twin Flow Refiner – mit integrierter Antriebstechnik von Siemens. Mit der Integrated Drive Systems (IDS)-Lösung steigt die Anlageneffizienz bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.      Die Andritz AG ist ein weltweit führender Lieferant von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für die Papierindustrie. Zu den jüngsten ...

Gerhard Stauss| Aug 22, 2016

Siemens Motek2016 Photo 1

Siemens at the Motek 2016 – Solutions for Handling, Robotics and Assembly Go Digital

Stuttgart. From October 10 to 13 in Stuttgart, Siemens will be exhibiting at the Motek, the world’s number one trade fair for automation in production and assembly with a comprehensive range of efficient automation and drive systems used in machine handling and robotics solutions. Under the banner “Solutions for Handling, Robotics and Assembly Go Digital”, the company will be presenting its broad portfolio of products and solutions to visitors in Hall 8, Booth 8102. The Siemens trade fair prese ...

Gerhard Stauss| Aug 22, 2016

Siemens Motek2016 Photo 1

Siemens auf der Motek 2016 – Solutions for Handling, Robotics and Assembly Go Digital

Stuttgart. Vom 10. bis 13. Oktober zeigt Siemens in Stuttgart auf der internationalen Fachmesse Motek, der weltweit führenden Veranstaltung für Produktions- und Montageautomatisierung, umfassende, effiziente Automatisierungs- und Antriebslösungen für Handling- und Handhabungsaufgaben bei Maschinen. Unter dem Motto „Solutions for Handling, Robotics and  Assembly Go Digital“ präsentiert das Unternehmen in Halle 8, Stand 8102, den Besuchern sein breites Produkt- und Lösungsportfolio. Leistungsfähi ...

Press Team Industries| Jul 13, 2016

B DFMC FuenfachsfraesenLuftRaumfahrtSinumerik 2

Prototypes for motor racing and aerospace

Siemens controls on two prototype production 5-axis combination milling/turning centersRattenkirchen, Germany. Investing in two five-axis combined milling/turning centers with a large machining area space has enabled SAB Technology GmbH, a start-up company based in the Upper Bavarian region of Germany, to produce large-format one-off precision parts for its customers at short notice. The two machines are each controlled by a high-performance Sinumerik 840D sI CNC (Computerized Numerical Control) ...

Press Team Industries| Jul 13, 2016

B DFMC FuenfachsfraesenLuftRaumfahrtSinumerik 2

Prototypen für Rennsport, Luft- und Raumfahrt

Siemens steuert zwei 5-achsige Kombi-Fräs-/Drehzentren PrototypenRattenkirchen. Durch das Investment in zwei fünfachsige Kombi-Fräs-/Drehzentren mit einem großen Maschinenraum ist das oberbayerische Start-Up-Unternehmen SAB Technology GmbH in der Lage, für seine Kunden in sehr kurzer Zeit präzise und großformatige Einzelteile zu fertigen. Gesteuert werden diese CNC-(Computerized Numerical Control) Maschinen mit einer leistungsstarken CNC Sinumerik 840D sI von Siemens.      Die 2014 gegründete SA ...

Daniela Heckel| May 02, 2016

content

Welchen Beitrag leisten Großmaschinen zur Digitalisierung?

Kann klassische Hardware wie Hochspannungsmotoren, Kompressoren oder Turbinen einen Beitrag zur Digitalisierung von Anlagen und kompletten Unternehmen leisten? Durchaus - wenn sie zum Beispiel mit aktiven Magnetlagern ausgestattet sind. Dieses intelligente Lagerungskonzept generiert in jeder Sekunde zigtausende wertvoller Zustandsdaten, die sich auf vielfältige Art und Weise nutzen lassen. Aktive Magnetlager der SIMOTICS AMB-Technology (Active Magnetic Bearing Technology) optimieren vor allem d ...


 previous
close