Postings tagged with: simatic


Press Team Industries| Jun 29, 2016

PDSLN ContainerschiffeTankenCoriolis 2

Fill her up!

Siemens measuring technology guarantees accurate bunkering of heavy fuel oilBuxtehude, Germany. The NSB Niederelbe Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG shipping line relies on a calibrated just-in-time measuring process from Siemens to bunker heavy fuel oil on its offshore ship CMA CGM VELA. Two Coriolis flow meters which precisely monitor the bunkering process form the nerve center of the application.      For the NSB Niederelbe Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG shipping line, as f ...

Press Team Industries| Jun 29, 2016

PDSLN ContainerschiffeTankenCoriolis 2

Bitte volltanken

Siemens-Messverfahren sichert die Genauigkeit beim Bunkern von SchwerölBuxtehude. Die NSB Niederelbe Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG setzt beim Bunkern von Schweröl auf ihrem Offshore-Schiff CMA CGM VELA auf ein kalibriertes Just-in-time-Messverfahren von Siemens. Zwei Coriolis-Durchflussmesser bilden das Zentrum der Anwendung, die den Bunkervorgang präzise überwacht.     Für die NSB Niederelbe Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG kostet – wie für jedes andere Unternehmen im Seeco ...

Gerhard Stauss| Jun 17, 2016

MS DFFA EnergiedatenerfassungRehaWeser 1

Von wegen Saftladen

Energy-Control-System im FruchtsaftbetriebDodow, Mecklenburg-Vorpommern. Energiemanagement ist heutzutage das A und O in umweltbewusst und wirtschaftlich arbeitenden Betrieben. Damit Optimierungs- und Einsparpotenziale sichtbar werden, setzt der Dodower Fruchtsaftbetrieb der Riha Wesergold Unternehmensgruppe auf ein effizientes Energy-Control-System von Siemens. Über innovative Steuerungs- und Überwachungssysteme können Lasten zu- und abgeschaltet werden. Jetzt hat das Unternehmen die Tranzparen ...

Dimitri Huys| Jun 06, 2016

Valvan Baling Systems développe une solution d’automatisation pour une usine chinoise d’étoupe d’acétate

Valvan Baling Systems est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception et la production de presses hydrauliques et d'équipements périphériques telles que les bandes transporteuses. Pour l’installation d’une toute nouvelle usine d’étoupe d’acétate à Xi’an (Chine), l’entreprise s’est tournée vers Siemens, qui a réalisé l’automatisation de l’unité de production complète. L’usine fabrique de l’étoupe d’acétate destinée à la production de filtres à cigarettes. L’étoupe se compose d’un fil ...

Dimitri Huys| Jun 06, 2016

Valvan Baling Systems biedt automatiseringsoplossing voor Chinese ‘acetate tow’-fabriek

Ingenieursbedrijf Valvan Baling Systems uit Menen is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hydraulische persen en randapparatuur zoals transportbanden. Voor de installatie van een ‘acetate tow’-fabriek in Xi’an, China – een greenfieldproject – deed het bedrijf een beroep op Siemens. Die zorgde voor een efficiënte automatisering van de volledige installatie. In de fabriek wordt vezeltouw gemaakt voor de productie van sigarettenfilters. Het eindeloos lange touw wordt in een specifie ...

Ann Arys| May 30, 2016

siemens-wasserij-VanEnde&Roxy-1

Van Ende & Roxy - RFID tags zorgen voor perfect logistiek huwelijk tussen kleding en kapstok

In de industriële wasserij Van Ende & Roxy in Herentals worden wekelijks maar liefst 40.000 stuks bedrijfskledij gewassen, gedroogd, gestreken en opgeplooid. Een sterk geautomatiseerd conveyorsysteem met RFID tags in de kapstokken garandeert een foutloze en efficiënte logistiek, waarbij de nood aan manuele handling tot een minimum beperkt wordt. Een cruciale schakel in de productieketen van de industriële wasserij is de finisher, waar kleren in een continu proces gedroogd en gestreken worden ...

Ann Arys| May 19, 2016

itc rubis 1

Pour une protection totale de son terminal de stockage pour liquides et gaz, ITC Rubis a choisi Simatic PCS 7

ITC Rubis – Antwerp Terminal est une entreprise internationale innovante en pleine expansion, active dans le domaine du stockage et du transbordement du pétrole, du gaz et des produits chimiques. Son terminal de stockage se compose de 4 réservoirs à gaz sous pression et de 34 réservoirs en acier doux ou inoxydable destinés aux liquides. Ils représentent une capacité totale d’environ 14 000 m3 de gaz liquide et de 96 000 m3 d’autres produits liquides. Pour s’assurer que le système d’automatisat ...

Ann Arys| May 19, 2016

itc rubis 1

ITC Rubis zorgt voor een volledige bescherming van de vloeistof- en gasopslagterminal met Simatic PCS 7

ITC Rubis – Antwerpen Terminal is een innovatieve en groeiende internationale speler op het vlak van aardolie, gas en chemicaliën. De opslagterminal van het bedrijf bevat 4 onder druk gezette gaskogels en 34 vloeistoftanks die gemaakt zijn van zacht of roestvrij staal. Samen zijn deze goed voor ongeveer 14.000m3 vloeibaar gas en 96.000m3 vloeibare producten. Om ervoor te zorgen dat het automatiseringssysteem van deze opslagplaats 100% veilig, betrouwbaar en te allen tijde operationeel is, scha ...

Ann Arys| May 04, 2016

siemens-wasserij-VanEnde&Roxy-1

Van Ende & Roxy - Parfaite harmonisation logistique des vêtements et des cintres grâce aux puces RFID

La blanchisserie industrielle Van Ende & Roxy à Herentals lave, sèche, repasse et replie chaque semaine quelque 40 000 vêtements professionnels. Grâce à un système de convoyage très automatisé et à des puces RFID intégrées dans les cintres, la logistique est efficace et sans erreur, et les manipulations sont réduites au minimum. Dans la chaîne de production, le tunnel de finition est un maillon crucial, car c’est là que les vêtements sont séchés et repassés en continu à l’aide d’air chaud et ...

Oliver Narr| May 04, 2016

01-Industrial-Security-KUKA

Digital Enterprise: Industrial security is a must

A comprehensive approach to automation security is becoming more and more important as digitalization increases. That’s why Industrial Security is a core element of the Digital Enterprise, the solution from Siemens for the path to Industrie 4.0. Our Digital Enterprise Software Suite helps companies prepare for the challenges of digitalization by providing the necessary security components. The Digital Enterprise Software Suite is our comprehensive portfolio of software-based systems for the man ...


 previous
close