Postings tagged with: hannover


TheEnergyBlog Team| Apr 09, 2014

michael-weinhold-CTO-Siemens-Energy-blog

Hannover Messe 2014 - The rapidly accelerating future of energy

Our energy system is in transition and this will only speed up as we head for 2050 according to Siemens Energy CTO Prof. Dr. Michael Weinhold. Speaking at the Future of Energy Forum at Hannover Messe on Tuesday, 8 April he said that electrification and digitization will become exponentially more important in our daily lives. Further, Weinhold made the point that Siemens has been a leading player in the electrical energy sector since the inception of the industry over 160 years ago and th ...

Messe Blog Team| Apr 24, 2012

DSC01181

Motormanagement goes Profinet

Das bewährte Sirius Motormanagement-System Simocode pro kann künftig auch über den Ethernet-Standard Profinet an übergeordnete Automatisierungssysteme angebunden werden. „Hauptvorteile für den Kunden sind die höhere Anlagenverfügbarkeit und damit gesteigerte Produktivität sowie die minimierten Kosten,“ erläutert Marion Kase, Marketing-Managerin Industrial Controls. Siemens hat in das neue Grundgerät für Profinet einen Switch ...

Messe Blog Team| Apr 24, 2012

DSC01172

Know-how aus erster Hand

Praxistraining direkt vom Hersteller:  Am Siemensstand in Halle 9 können sich die Besucher auch über das aktuelle Schulungsangebot von Sitrain informieren. „Bei Sitrain sind wir schon in die Entwicklung der neuen Produkte bzw. Produktversionen  eingebunden, daher von Beginn an fundiert informiert und immer auf dem aktuellsten Stand“, betont Sitrain Regionalmanagerin Marianne Schoch. Das Trainingsspektrum ist umfassend. „Derzeit erweitern wir unser K ...

Messe Blog Team| Apr 24, 2012

DSC01166

Effizienter und flexibler Fernzugriff

Mit Industrial Remote Communication realisiert Siemens über private und öffentliche Netze breitgefächerte Teleservice- und Telecontrollösungen unter einem Dach. „Mit Fernwartung können Zeit- sowie Wegekosten gespart und beispielsweise auch aus der Ferne neueste Programmmodule aufgespielt werden,“ hebt Christian Schwab, Produktmanager Simatic Net, die Vorteile des Teleservice hervor. „Neben den klassischen leitungsgebundenen bzw. Internetlö ...

Messe Blog Team| Apr 23, 2012

01 Siemens Loescher speech

Impressionen vom Messestand - Tag 1

Ein ereignisreicher erster Messetag auf dem Siemens Industry Messestand in Halle 9 auf der Hannover Messe 2012 ist nun vorüber. Sehen Sie hier noch einmal die Highlights sowie die besten Bilder und Impressionen.

Messe Blog Team| Apr 23, 2012

01-siemens-loescher-speech

“We are going to expertly demonstrate how we combine productivity and efficiency.”

Everyone at the booth is highly motivated. On Monday morning, Siemens CEO Peter Löscher and Industry Sector CEO Siegfried Russwurm encouraged booth personnel to tell the “complete” Siemens story. “The Hannover Messe is always a special event and having China serve as the guest country is a special highlight,” emphasized Löscher. Looking at the Chinese characters on the walls, he added, “No other booth showcases the guest country like ours.” In refer ...

Messe Blog Team| Apr 23, 2012

DSC01138

Erweitertes Energiemanagement mit noch mehr Transparenz

Noch mehr Transparenz bei Energiebedarf und –kosten: Die Energiemanagement-Software Simatic B.Data sowie Simatic powerrate gibt es in Kürze in neuen Versionen mit erweiterter Funktionalität. „Simatic B.Data bietet in der Version 5.3 für Windows 7, 64 Bit, nun auch ein einfach konfigurierbares Energiemanagement-Dashboard“, erläutert der Produktmanager Energiemanagement Simatic HMI Software, Markus Karmazin. „Energiekennzahlen und –informati ...

Messe Blog Team| Apr 23, 2012

01 Siemens Renewables

Komplettlösung für die Windindustrie

Im weltweiten Energiemix spielt die Windenergie eine immer größere Rolle. Um das Maximum an Energie aus dem Wind heraus holen zu können, müssen alle in Windturbinen und Windparks eingesetzten Produkte und Lösungen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Siemens bietet hierfür das komplette Spektrum an Komponenten für die Windindustrie. „Wir liefern unseren Kunden das komplette Portfolio an Industrieprodukten aus einer Hand: von der Automatisierungstechn ...

Messe Blog Team| Apr 23, 2012

DSC01126

Widescreen-Displays für den industriellen Einsatz

In der neuen Generation von hochauflösenden Operator Panels setzt Siemens durchgehend auf das Widescreen-Format. Hauptvorteil für den Kunden: die im Vergleich zu konventionellen Panels größere Visualisierungsfläche. „Der Kunde hat mehr Randfläche zum Projektieren und kann mehr darstellen“, erläutert Moritz Mauer, Leiter Produktmanagement für die Simatic HMI Operator Panels. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Displays LED-Hintergrundbeleucht ...

Messe Blog Team| Apr 23, 2012

01 Siemens Loescher speech

„Wir zeigen mit höchster Kompetenz die Verknüpfung von Produktivität und Effizienz“

Hochmotivierte Gesichter am Messestand: Am Montagmorgen schworen der CEO  von Siemens Peter Löscher und der CEO des Sektors Industry Siegfried Russwurm das Standpersonal auf das Erzählen „der großen Story“ ein. „Die Industriemesse ist immer etwas Besonderes, und dieses Jahr bedeutet das Gastland China ein zusätzliches Highlight“, betonte Peter Löscher und, mit Blick auf die chinesischen Schriftzeichen an den Wänden: „Kein ande ...


 previous
close