Postings tagged with: antriebstechnik


Ursula Lang| Sep 14, 2016

MS1609 DFMC AlphornSinumerik 8

Druckfrisch: Siemens MediaService September 2016 - Neuigkeiten aus dem industriellen Umfeld

Von Zement, Baustoffen und Bergbau bis hin zur Schmuckveredelung bietet die September-Ausgabe des MediaService ein vielseitiges Informationsangebot aus dem Antriebs- und Automatisierungsumfeld. Cemat, das Leitsystem für Zement, Baustoffe und Bergbau, gibt es jetzt mit zahlreichen neuen Funktionen in Version 8.2. Zwei vollelektrische, redundante Hauptantriebe lassen die Seegold, ein Fähr- und Ausflugsschiff auf dem Bodensee, ihre Runden drehen. Und den richtigen Dreh bei Holz-Mundstücken von Alph ...

Ines Giovannini| Sep 06, 2016

PR2016090378PD kl

MAN beauftragt Siemens mit Lieferung von Zweiganggetriebe für Fischereifahrzeug

• Auftrag zur Lieferung einer Speziallösung mit verschiedenen Fahrmodi für MAN-Motor• Reduzierte Emissionen, niedrige Betriebs- und Lebenszykluskosten sowie hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit• Besonders geeignet für Anwendungen mit multiplem Einsatz und unterschiedlichen Fahrprofilen Siemens stellt mit einem Auftrag von MAN seine Kompetenz im Bau von schaltbaren Sondergetrieben heraus. Flender-Zweiganggetriebe sind individuelle, schaltbare Lösungen zur Darstellung unterschiedlicher Betriebsmod ...

Ursula Lang| Aug 03, 2016

B1608 DFMC ScherenSinumerik 1 COPYRIGHT Gebr

Druckfrisch: Siemens MediaService August 2016 - Neuigkeiten aus dem industriellen Umfeld

Ein neues Sicherungsmodul für Motorstarter macht den Anfang der August-Ausgabe des MediaService Industries. Weiter geht es in „Gut gekühlt auf hoher See“ um einen Prozessor, der auf Kreuzfahrtschiffen bis zu 300 Quadratmeter große Kühlanlagen für Tiefkühlware sowie Frischproviant automatisiert. Zudem fräst eine Werkzeugmaschine mit Sinumerik-Steuerung präzise Klingen für Handscheren. Außerdem ermöglichen Siemens-Komponenten eine optimierte Anlagensteuerung und -sicherheit bei der Montage kompliz ...

Ursula Lang| Jul 06, 2016

20160706 MediaService Juli d Seite 1

Druckfrisch: Siemens MediaService Juli 2016 - Neuigkeiten aus dem industriellen Umfeld

Mit Überschallgeschwindigkeit startet die Juli-Ausgabe des MediaService Industries, die sich diese Mal ganz auf Anwendungen aus der Antriebs- und Automatisierungsbranche konzentriert. Den Anfang macht der Transsonische Windkanal im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort wird mit Siemens-Technik das Verhalten von Flugobjekten im Schallgeschwindigkeitsbereich simuliert. Ebenfalls um Geschwindigkeit geht es beim virtuellen Arzt. Für die telemedizinische Notfallversorgung an entlegenen Orte ...

Ursula Lang| Jun 15, 2016

MS1606 PDPA LU180

Druckfrisch: Siemens MediaService Juni 2016

Neuigkeiten aus dem industriellen Umfeld Die Juni-Ausgabe des MediaService Industries fängt mit zwei neuen Produktmeldungen an: So gibt es ein neues Ultraschall-Füllstandmessgerät für explosionsgefährdete Umgebungen sowie einen neuen Industrial Ethernet Switch für das kleine Netzwerk. Siemens hat von dem Papierproduzent Stora Enso Langerbrugge den Zuschlag zur Modernisierung einer Papiermaschine erhalten. Das Unternehmen soll die Maschine mit neuen Antrieben ausrüsten und die Maschinensteuerung  ...

Ursula Lang| Apr 06, 2016

MS1604 DFMC MarzipanrosenWalze 5

Druckfrisch: Siemens MediaService April 2016

Neuigkeiten aus dem industriellen Umfeld Bereits im Vorfeld der Hannover Messe informiert die April-Ausgabe des Siemens-MediaService Industries über neue Produkte, Anwendungen und einen Auftragsgewinn aus dem Antriebs- und Automatisierungsumfeld. Neu sind eine IWLAN-Antenne für Bahnapplikationen, ein Diagnosedisplay für Sicherheitsschaltgeräte sowie eine 24-Volt-Industrie-Stromversorgung. Ein IE RJ45 Port Lock als physischer Netzzugangsschutz  und eine Fahrzeug-Teilnehmereinheit für raue Umgebun ...

Ursula Lang| Mar 09, 2016

MS1603 DFFA Zanderzucht 7

Druckfrisch: Siemens MediaService März 2016

Neuigkeiten aus dem industriellen Umfeld Die März-Ausgabe des MediaService Industries bietet vielfältigen Lesestoff aus der Welt der Antriebs- und Automatisierungspraxis. Den Anfang machen ein neues Kommunikationsmodul für Ident-Systeme sowie ein neuer Profinet-Kommunkationsprozessor für erweiterte Umgebungsbedingungen. Weiter geht es mit der Integration von 24-Volt-Stromversorgungen in das Prozessleitsystem Simatic PCS 7. Zudem hat Siemens seine Netzwerkmanagement-Software erweitert, um Netzwe ...

Ursula Lang| Feb 17, 2016

MS DFPD StechnikAkadAusbldg AutomatsgAutowaschanlge 1

Druckfrisch: Siemens MediaService Februar 2016

Neuigkeiten aus dem industriellen UmfeldDie Februar-Ausgabe des MediaService Industries fängt mit einer neuen Produktmeldung an: So gibt es für optische Lesegeräte eine neue Firmware. Auf der Anwendungsseite geht es um Gewerbewaschmaschinen, deren Lebensdauer mit Siemens-Frequenzumrichtern erhöht wird. Zudem temperieren Logikmodule Tunnelsegmente, um einen stabilen Tunnelbau zu gewährleisten. ‚Automatisierungstechnik leicht gemacht‘, heißt es für Auszubildende zum Associate Engineer: Sie steigen ...

Press Team Industries| Feb 03, 2016

B DFPD SPE GirlsDay2016

Girls' Day 2016 - Nur noch wenige Restplätze frei

Technik ist Mädchensache - Siemens Girls'Day    Mädchen und Technik, das passt nicht zusammen? Ganz falsch! Das passt sogar sehr gut. Denn immer mehr junge Frauen in Deutschland sind bestens qualifiziert für technische Berufe. Aber trotzdem wählen eine Vielzahl immer noch einen typisch "weiblichen" Ausbildungs- oder Studiengang. Dagegen haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Initiative D21 endlich etwas unternommen.     So wurde 20 ...

Ursula Lang| Jan 21, 2016

20160121 MediaService Januar d Seite 1

Druckfrisch: Siemens MediaService Januar 2016

Neuigkeiten aus dem industriellen UmfeldDer MediaService startet in der ersten Ausgabe des Jahres 2016 mit vielzähligen Themen aus der Antriebs- und Automatisierungspraxis: So vernetzen neue, robuste und flexible Profinet- und Energie-Leitungen Geräte mit hoher Schutzart in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, und Logikmodule steuern den Besuch mobiler „Stiller Örtchen“. Weiter geht es mit dem Hochspannungslabor der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, in dem eine PC-basierte Steue ...


 previous
close