Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

authors

    Postings written by : Elisabet Sangra Sole

  • Elisabet Sangra Sole | 07/11/2017

    Bolivian Heat Recovery: The Technology Powering an Energy Renaissance

    Just three kilometres southwest of Bolivia’s remarkable Salar de Uyuni salt flats (an 11,000 square kilometre expanse of brilliant white salt and rock formations) is an evocative sight: a steam train “graveyard” where the skeletons of disused locomotives rust away in the corrosive salty winds, at the end of an equally neglected train line.   If these steam-powered machines...
  • Elisabet Sangra Sole | 13/09/2017

    Nahtlose Verbindung von virtueller und realer Wertschöpfungskette

    Simunerik EMO
    Wie kann Digitalisierung in der Praxis aussehen? Auf der diesjährigen EMO in Hannover am Siemensstand D60 in Halle 25 erfahren Maschinenbetreiber am Beispiel Formenbau wie sie vom Produktdesign bis zur Fertigung und zum Service von den Lösungen von Siemens profitieren. Maschinenhersteller können sich darüber informieren, mit welchen Angeboten sie von Siemens bei ihrer Digitali...
  • Elisabet Sangra Sole | 05/09/2017

    Versorgungssicherheit und Kosten im Blick

    Power Monitoring
    Mit der Energiewende nimmt die Zahl neuer Windkraft- und Photovoltaikanlagen zu. Allerdings führt die fluktuierende Einspeisung von Erneuerbaren Energien (EE) zu Schwankungen in der Versorgungsqualität. Das hat Folgen für die Industrie, die zunehmend mit außerplanmäßigen Anlagenstillständen rechnen muss. Dagegen lässt sich etwas tun. Das Schlüsselwor...
  • Elisabet Sangra Sole | 05/09/2017

    Keeping tabs on supply security and costs

    Power Monitoring
    With the energy revolution, the number of new wind plants and photovoltaic systems is increasing. However, the fluctuating infeed of renewable energies leads to fluctuations in power quality. This has consequences for industry, which increasingly has to be prepared for unplanned plant downtimes. But there is something that can be done about it. The key word is energy management and power monitori...
  • Elisabet Sangra Sole | 20/03/2017

    SIMOTICS HV M in Achshöhe 710: Ein Motor – und vier auf einen Streich

    Siemens bringt eine neue Reihe von Hochspannungsmotoren auf den Markt. Die Hochleistungs-Asynchronmotoren bieten höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit über eine Lebensdauer von mehr als 40 Jahren. Darüber sorgen kurze Lieferzeiten und hohe Liefertreue, hohe Performance mit geringsten Geräusch- und Schwingwerten und einem Wirkungsgrad von bis zu 98 % für sch...